请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我对升压功率没有足够的了解。 我将在我的硬件中说明我需要什么。 我有12V 至24V 的直流输入电压、我需要12V 和10A 的输出电压。 我使用 webench 工具仿真电路、计算出的电感在 IRMS 中过高。 51A。 在供应商中很难找到它。 您能帮我设计具有更小电感器的电路吗? 可能我做错了。
谢谢你