This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160A:TPS54160A

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/889423/webench-tools-tps54160a-tps54160a

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件: TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我对频率分量计算有一些问题。

Vin=12V、    Vout=3.3V、    Iout=1.5A、    Cout=47uF、Resr=10mohms (陶瓷电容器)、    gmea=97uA/V

根据 tps54160a 数据表、我计算了调制极点和零点的值、 并得到了从7.696Khz 到45.3534Khz 的穿越频率范围(使用数据表公式编号 43、46)

选择交叉频率= 40.24Khz I 进一步计算如下值:(使用数据表方程48、48、49、50)

GMOD=0.542、    Rc=78.46k Ω(76.8k Ω)、    C=1371pF (1500pF)、    Cf=5.98pF (6.8pF)

现在、当我通过在 webench 刺激软件中放置与上述值相同的组件来进行刺激时、选择 tps54160A IC、软件显示交叉频率= 29.81Khz、而不是40.24Khz。

我是正确计算还是犯了一些错误。

请帮我解决上述问题。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juzer、

    webench 的 COUT 被选为47uF*2 (请查看数量)、降额值为52uF。 您可以通过单击"选择替代器件"来找到 ESR。 它大约为1.9m Ω。 请使用这些正确的值并重新计算补偿。

    如果您遇到进一步的问题、请告知我们。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath Tigadi、

    感谢您的重播。

    我注意 到输出端有2个电容器、并通过添加定制组件将其更改为1个电容值为47uF 和10mohms 的电容器。

    我在上面得到的返回结果具有下面给出的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在阅读数据表时、我仔细地发现了这一点、即他们忽略了 TPS54160内部的斜率补偿的影响。

    因此、计算出的交叉频率大于 webench 刺激交叉频率。

    上面的点写在第页上 TPS54160数据表的第34部分。