工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 lm5118。我希望电路板的输出为12V 3a,输入为10V,电路图来自 WEBENCH,当我添加6 Ω 或更低的负载时、输出电压下降,并且 UVLO 引脚的波形在1.25V 上下波动、
当我添加6欧姆负载时、UVLO 的波形
当 我添加6欧姆的负载时、电感的波形
添加 8欧姆负载时的电感波形
我发现这与数据表。第18页上的断续类似、但负载电流似乎不是那么大
我希望我可以获得一个提高输出功率的解决方案。 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 lm5118。我希望电路板的输出为12V 3a,输入为10V,电路图来自 WEBENCH,当我添加6 Ω 或更低的负载时、输出电压下降,并且 UVLO 引脚的波形在1.25V 上下波动、
当我添加6欧姆负载时、UVLO 的波形
当 我添加6欧姆的负载时、电感的波形
添加 8欧姆负载时的电感波形
我发现这与数据表。第18页上的断续类似、但负载电流似乎不是那么大
我希望我可以获得一个提高输出功率的解决方案。 谢谢你
您好,User6235651
感谢您提出问题并使用 LM5118。
根据您的 UVLO 波形、它是否看起来像是正在触发峰值电流限制。 使用 LM5118 快速入门计算 器后、控制环路看起来可能不稳定。 这可能导致电感器电流摆动至峰值电流限制。
对于该设计、输出电容看起来很小、只有15uF。 这是否与 WEBENCH 提供的值匹配?
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Garrett