This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:lm5118的负载问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/888098/webench-tools-lm5118-load-problem-of-lm5118

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 lm5118。我希望电路板的输出为12V 3a,输入为10V,电路图来自 WEBENCH,当我添加6 Ω 或更低的负载时、输出电压下降,并且 UVLO 引脚的波形在1.25V 上下波动、

当我添加6欧姆负载时、UVLO 的波形

当 我添加6欧姆的负载时、电感的波形

添加  8欧姆负载时的电感波形

我发现这与数据表。第18页上的断续类似、但负载电流似乎不是那么大

我希望我可以获得一个提高输出功率的解决方案。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User6235651

    感谢您提出问题并使用 LM5118。

    根据您的 UVLO 波形、它是否看起来像是正在触发峰值电流限制。 使用 LM5118 快速入门计算 器后、控制环路看起来可能不稳定。 这可能导致电感器电流摆动至峰值电流限制。

    对于该设计、输出电容看起来很小、只有15uF。 这是否与 WEBENCH 提供的值匹配?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 实际上、输出电容为680uF 和100nF、空载正常、其他元件与 WEBENCH 相同、但输入和输出电容除外

    那么、我怎么能避免这?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议添加一个 RC 滤波器来滤除电流感测信号。 这将有助于滤除可能在信号上注入的一些噪声。

    另一个建议是将电流感应电阻器的值减小到12m Ω 或13m Ω。

    谢谢、

    Garrett