This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4844:PMP4844

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/885740/pmp4844-pmp4844

器件型号:PMP4844

您好!

我们的输入要求为16VDC-48VDC、输出为24VDC/5A

我们能否实现 PMP4844参考设计。

如果可能、请提供设计详细信息(如电阻器、电容器公式和计算)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP4844的输入电压范围为18V 至54V、输出电流为24V 5A。
    它还具有17.4V 的 UVLO 设置点。
    这意味着您需要将 UVLO 阈值更改为大约15V。
    如果将 R10从3.92k 更改为4.64k、则应能够使用 PMP4844满足您的要求。
    然后、UVLO 将设置为14.9V

    e2e.ti.com/.../4721.G095024LF-r-0.pdf

    此外、我要连接变压器图。
    您可以看到,一次侧绕组与二次侧绕组匝数比为2:1。
    UCC2897A 的最大占空比为0.7
    这意味着在16V 输入电压下、最大可能输出电压为16*2*0.7 = 22.4V

    因此、您需要使用更高的匝数比。
    如果使用2.25:1匝数比、则所需的最大占空比将约为0.66。

    我认为、为了在较低的输入电压下运行、您需要进行这两项更改。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有任何仿真工具可用于使用您在上一个中提到的新更改来测试我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的所有仿真模型均可在以下网页上找到:

    http://www.ti.com/product/UCC2897A/toolssoftware

    此致

    John