器件型号:PMP4844
您好!
我们的输入要求为16VDC-48VDC、输出为24VDC/5A。
我们能否实现 PMP4844参考设计。
如果可能、请提供设计详细信息(如电阻器、电容器公式和计算)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4844
您好!
我们的输入要求为16VDC-48VDC、输出为24VDC/5A。
我们能否实现 PMP4844参考设计。
如果可能、请提供设计详细信息(如电阻器、电容器公式和计算)
您好!
PMP4844的输入电压范围为18V 至54V、输出电流为24V 5A。
它还具有17.4V 的 UVLO 设置点。
这意味着您需要将 UVLO 阈值更改为大约15V。
如果将 R10从3.92k 更改为4.64k、则应能够使用 PMP4844满足您的要求。
然后、UVLO 将设置为14.9V
e2e.ti.com/.../4721.G095024LF-r-0.pdf
此外、我要连接变压器图。
您可以看到,一次侧绕组与二次侧绕组匝数比为2:1。
UCC2897A 的最大占空比为0.7
这意味着在16V 输入电压下、最大可能输出电压为16*2*0.7 = 22.4V
因此、您需要使用更高的匝数比。
如果使用2.25:1匝数比、则所需的最大占空比将约为0.66。
我认为、为了在较低的输入电压下运行、您需要进行这两项更改。
此致
John
此器件的所有仿真模型均可在以下网页上找到:
http://www.ti.com/product/UCC2897A/toolssoftware
此致
John