This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00550:4通道通用模拟输入模块

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/884655/tida-00550-4-channel-universal-analog-input-module

器件型号:TIDA-00550

您好!

我正在寻找此 TIDA-00550参考设计的4通道替代产品。

是适用于4通道通用模拟输入模块的任何 TI 参考。

我的要求是仅具有 RS 485接口的4通道通用模拟输入模块。

因此、如果电路板具有 RS485接口、或者如果您对具有此 类通用模拟输入模块的 RS485接口的其他参考设计有任何了解、那就更好了。

谢谢、

Karun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    我们只有2通道通用 AIN 参考设计可用、但 TIDA-00550可轻松扩展至四个通道。

    如果您使用 GPIO 生成四个独立的 CS 信号或将专用 CS 与 TMUX1204 或类似器件进行多路复用、则控制四个通道的背板 MCU 无需具有四个 SPI。

    RS485接口需要 MCU 侧的 RS232接口。 请参阅  RS485 PHY 的选择表以选择合适的器件。

    此致、
    Lars