请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00550 您好!
我正在寻找此 TIDA-00550参考设计的4通道替代产品。
是适用于4通道通用模拟输入模块的任何 TI 参考。
我的要求是仅具有 RS 485接口的4通道通用模拟输入模块。
因此、如果电路板具有 RS485接口、或者如果您对具有此 类通用模拟输入模块的 RS485接口的其他参考设计有任何了解、那就更好了。
谢谢、
Karun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找此 TIDA-00550参考设计的4通道替代产品。
是适用于4通道通用模拟输入模块的任何 TI 参考。
我的要求是仅具有 RS 485接口的4通道通用模拟输入模块。
因此、如果电路板具有 RS485接口、或者如果您对具有此 类通用模拟输入模块的 RS485接口的其他参考设计有任何了解、那就更好了。
谢谢、
Karun
您好、Karun、
感谢您使用 E2E 论坛!
我们只有2通道通用 AIN 参考设计可用、但 TIDA-00550可轻松扩展至四个通道。
如果您使用 GPIO 生成四个独立的 CS 信号或将专用 CS 与 TMUX1204 或类似器件进行多路复用、则控制四个通道的背板 MCU 无需具有四个 SPI。
RS485接口需要 MCU 侧的 RS232接口。 请参阅 RS485 PHY 的选择表以选择合适的器件。
此致、
Lars