This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61440-Q1:设计失败

Guru**** 2824005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898650/webench-tools-lm61440-q1-design-failed

器件型号:LM61440-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

为 LM61440-Q1选择 WEBENCH 电源设计器时遇到问题。

如果我在最大输出电流为4A 时选择 Vin - 20 - 31伏和 Vout 14.4、 但是、如果我将 Iout 最大值更改为2安培、则设计失败 -由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。

我假设这是一个 WEBENCH 问题、而不是器件在低电流下无法正常工作。

我唯一的问题是、该设计在所有电流范围内是否稳定、最大电流为4A、或者该器件在低电流消耗时是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    这似乎是 Webench 模型中的一个错误。 我们将进行更多调查、并返回给您。

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     我们正在研究这个问题。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还一直在查看 WEBENCH 模型、还注意到 LM61440-Q1的设计显示了从电感器一侧到100k RRrresetBar 电阻器的封装"reset_N"的连接、但该器件的数据表中没有此类引脚。 是否可以忽略此连接?

    遵循此设计模型是否安全?

    此致

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    数据表最近进行了修订、因此 IC 符号引脚已更改。 我们还将更改 WEBENCH 上的 IC 符号。 现在请忽略 RESET_N 引脚。

    谢谢、此致、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们已经解决了这个问题。 WEBENCH 设计可在 Iout = 2A 时为 Vin=20V - 31V 和 Vout=14.4创建。该修复程序将于5月中旬在 TI.com 上提供。 修复程序可用后、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    TI.com 上提供了此修复程序。 请在下方查找 WEBENCH 设计。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=F953E4D77793875B

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当我尝试将 VIN 10V 更新为14V、VOUT 12V 和 I OUT max 3A 或4A 时、我也遇到了相同的问题。

    可以帮帮我吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    LM61440-Q1是降压转换器(降压转换器)。 因此 、对于 VIN = 10V 至14V、VOUT 12V 和 IOUT 最大3A 或4A、它将不起作用。

    在这里、Vin=10V 时 Vout >Vin、而 Vin=14V 时 Vout <Vin、因此您将不得不采用不同的拓扑来支持您的应用。

    以下是在 WEBENCH 中查找解决方案的步骤。

    1.从以下链接打开 WEBENCH 电源设计器

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    2.输入您的设计条件并单击查看设计

    3.您可以根据效率、占用空间、成本等限制条件选择任何设计 单击 Customize (自定义)以查看完整的设计

    谢谢、此致、

    Harish