主题中讨论的其他器件: LM3481
您好!
我们需要5个隔离式输出、如下所示、
| 输出电压1 | 24Vdc / 200mA |
| 输出电压2. | 24Vdc / 150mA |
| 输出电压3. | 24Vdc / 160mA |
| 输出电压4. | 24V24V/250mA |
| 输出电压5. | 24Vdc / 140mA |
在 PMP10725中、有3个隔离式输出(24V、16V 和16V)
我们的输入电压:24VDC。
如果我更改具有5个输出的变压器、能否使用此参考设计。
可以用吗?
给我一些建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要5个隔离式输出、如下所示、
| 输出电压1 | 24Vdc / 200mA |
| 输出电压2. | 24Vdc / 150mA |
| 输出电压3. | 24Vdc / 160mA |
| 输出电压4. | 24V24V/250mA |
| 输出电压5. | 24Vdc / 140mA |
在 PMP10725中、有3个隔离式输出(24V、16V 和16V)
我们的输入电压:24VDC。
如果我更改具有5个输出的变压器、能否使用此参考设计。
可以用吗?
给我一些建议。
您好、先生、
PMP10725可能是第一个起点、但您的规格完全不同:
您的更大功率要求需要更强大的功率级;
对于36W、我将以 CCM 运行该功率级;
您的输出电压不同、因此变压器需要不同的绕组比1:1:1;
这将导致良好的耦合、PSR 是一个合理的选择。
需要将环路调整为新的功率级、 需要降低 CS 电阻器。
因此、PMP10725需要返工以根据您的需求进行修改、
请使用 Power Stage Designer 并按照数据表进行操作、此致、Bernd