This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10725:变压器

Guru**** 2552430 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10725, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/893387/pmp10725-transformer

器件型号:PMP10725
主题中讨论的其他器件: LM3481

您好!

我们需要5个隔离式输出、如下所示、

输出电压1 24Vdc / 200mA
输出电压2. 24Vdc / 150mA
输出电压3. 24Vdc / 160mA
输出电压4. 24V24V/250mA
输出电压5. 24Vdc / 140mA

在 PMP10725中、有3个隔离式输出(24V、16V 和16V)

我们的输入电压:24VDC。

如果我更改具有5个输出的变压器、能否使用此参考设计。

可以用吗?

给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    PMP10725使用控制器 LM3481以及外部 FET、
    因此、您不受任何内部电流限制的限制。
    因此、这将适用于您的20W...30W 应用。

    请使用功率级设计器来分析初级电流、
    以计算最佳绕组比等

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个疑问。

    PMP10725有两种型号、一种是初级侧控制、另一种是次级侧控制。

    对于我们的输出要求(我已经分享过)、哪一项更可取?

    请就此提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果您选择初级侧调节 PSR 、则可以避免使用光隔离器、
    但您必须在负载调节时允许更大的容差。
    使用 PSR 需要在辅助绕组和次级绕组之间实现最佳耦合。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压 24V 直流
    输出电压1 24Vdc / 1200mA
    输出电压2. 24V24V/250mA
    输出电压3. 24V24V/250mA

    如果这是我们的电源要求、输出功率将大约为36W。

    我是否应遵循 PMP10725?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    PMP10725可能是第一个起点、但您的规格完全不同:
    您的更大功率要求需要更强大的功率级;
    对于36W、我将以 CCM 运行该功率级;
    您的输出电压不同、因此变压器需要不同的绕组比1:1:1;
    这将导致良好的耦合、PSR 是一个合理的选择。
    需要将环路调整为新的功率级、 需要降低 CS 电阻器。

    因此、PMP10725需要返工以根据您的需求进行修改、
    请使用 Power Stage Designer 并按照数据表进行操作、此致、Bernd