Other Parts Discussed in Thread: PMP10725, LM3481
主题中讨论的其他器件: LM3481
您好!
我们需要5个隔离式输出、如下所示、
| 输出电压1 | 24Vdc / 200mA |
| 输出电压2. | 24Vdc / 150mA |
| 输出电压3. | 24Vdc / 160mA |
| 输出电压4. | 24V24V/250mA |
| 输出电压5. | 24Vdc / 140mA |
在 PMP10725中、有3个隔离式输出(24V、16V 和16V)
我们的输入电压:24VDC。
如果我更改具有5个输出的变压器、能否使用此参考设计。
可以用吗?
给我一些建议。