This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:有关参考设计的一些问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3425, REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898200/tida-01471-some-questions-about-reference-design

器件型号:TIDA-01471
主题中讨论的其他器件:REF3425REF6225

尊敬的 Ahmed:

首先、感谢您在此参考设计上所做的工作以及对该论坛上的问题的解答。 很难高估您的帮助。

我还有一些与此参考设计相关的问题。

第一个问题是有点偏高、但仍然:为什么我们需要几个衰减比? 大多数 IEPE 传感器 的输出范围等于10V (+-5V)。 在本例中、我们仅需要1/16设置即可与放大级的放大器匹配。 为什么我们需要其他设置(1/2、1/4、1/8)? 我们是否应该将它们仅用于输出范围分别为1.25V、2.5V、5V 的传感器? 还是有其他解释?

第二个关于多路复用输入的问题。 如前所述、最佳选择是将多路复用器置于 HPF 级之后。 共模电源怎么样? 它是否应该位于多路复用器之后、这是整个方案的一个项目? 还是多路复用器之前需要多个共模电源?

三、关於 HPF 级耦合电容(C35)的第三个问题。 在本 μF 设计中、您使用了陶瓷电容器(1 μ F、50V、+/-10%、X7R、0603)。 是否足以用于生产? 还是可以使用特殊音频电容器? 我在 ADC 设备中看到了金属聚酯电容器(PET)、用于 IEPE 传感器、如 WIMA MKS 4。 换言之、电容器是否是电路中可改进的重要元件?

祝你一切顺利、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    多种衰减设置实际上是为了在输入摆幅较低的情况下最大限度地扩大动态范围。 这可能是因为传感器输出范围受限(例如、常见的仅5V)、或者如果应用具有需要解决的低水平振动(因此某些物理/机械限制会将传感器输出保持在低水平)

    2. cm 电源应位于 HPF 之后。 可以使用一个 CM 电源、但仿真显示流经 CM 缓冲器的电流浪涌非常大。 我建议使用具有多个缓冲器的单个基准、每个输入通道一个。 这种方式可以将串扰保持在最低水平。 仿真文件(在 TIDA 页面上)可用于评估不同的解决方案并选择合适的缓冲器。

    很抱歉、我无法评论此主题、因为我没有进行广泛的比较或相关测量。 但是、如果这是第一次生产、我将在下一阶段发挥安全的作用并保持成本改进、除非有时间和能力对两种电容器解决方案进行特性描述和验证。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您建议 使用 REF3425 而不是 REF6225 作为单个基准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有在该应用中尝试过 REF3425。 显然、它的性能低于 REF6225。 使用它实际上取决于您所要达到的性能水平。

    谢谢、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!