Other Parts Discussed in Thread: REF3425, REF6225
主题中讨论的其他器件:REF3425、 REF6225
尊敬的 Ahmed:
首先、感谢您在此参考设计上所做的工作以及对该论坛上的问题的解答。 很难高估您的帮助。
我还有一些与此参考设计相关的问题。
第一个问题是有点偏高、但仍然:为什么我们需要几个衰减比? 大多数 IEPE 传感器 的输出范围等于10V (+-5V)。 在本例中、我们仅需要1/16设置即可与放大级的放大器匹配。 为什么我们需要其他设置(1/2、1/4、1/8)? 我们是否应该将它们仅用于输出范围分别为1.25V、2.5V、5V 的传感器? 还是有其他解释?
第二个关于多路复用输入的问题。 如前所述、最佳选择是将多路复用器置于 HPF 级之后。 共模电源怎么样? 它是否应该位于多路复用器之后、这是整个方案的一个项目? 还是多路复用器之前需要多个共模电源?
三、关於 HPF 级耦合电容(C35)的第三个问题。 在本 μF 设计中、您使用了陶瓷电容器(1 μ F、50V、+/-10%、X7R、0603)。 是否足以用于生产? 还是可以使用特殊音频电容器? 我在 ADC 设备中看到了金属聚酯电容器(PET)、用于 IEPE 传感器、如 WIMA MKS 4。 换言之、电容器是否是电路中可改进的重要元件?
祝你一切顺利、
维克多