This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:10kW 和125V 直流输入

Guru**** 2546130 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/897630/tida-01606-10kw-and-125v-dc-input

器件型号:TIDA-01606

  修改它以在125V 直流输入和10KW 下运行有多容易?  需要进行哪些更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使此设计在125Vdc、10kW 功率下运行、需要完全重新设计此电路板。 目前、此设计可处理最大18A 的电流、为此设计为125Vdc 的电压、我们正在重新设计此板以处理(功率/电压=电流、即10、000/125 = 80A 加上20%裕度)~100A 的电流。 这将需要完全重新设计开关(SiC 和 IGBT)和磁性元件、并重新设计电路板布局 以处理此电流。  

    TIDA-01606是一款三级 T 型逆变器拓扑、旨在使用多级低 V 额定开关(SiC 和 IGBT)来应对1000Vdc 或更高电压。 此拓扑不适合125Vdc 设计。 希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jayanth   

    谢谢你。我 理解。   

    是否有其他更适合您推荐的 TI 参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    如果我将功率限制为2.25KW (125*18A=2.25KW),我可以在125V 下运行它。

    然后、我可以在此功率级别对其进行评估、然后决定 在10KW 下运行需要进行哪些更改   

    这家酒店还可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设这是来自太阳能串阵列的125V 可变电压输入、我建议结合 TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 来 实现此功率转换。

    TIDA-01606不是解决太阳能串阵列125V 电压问题的最佳拓扑/设计。