修改它以在125V 直流输入和10KW 下运行有多容易? 需要进行哪些更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
修改它以在125V 直流输入和10KW 下运行有多容易? 需要进行哪些更改?
要使此设计在125Vdc、10kW 功率下运行、需要完全重新设计此电路板。 目前、此设计可处理最大18A 的电流、为此设计为125Vdc 的电压、我们正在重新设计此板以处理(功率/电压=电流、即10、000/125 = 80A 加上20%裕度)~100A 的电流。 这将需要完全重新设计开关(SiC 和 IGBT)和磁性元件、并重新设计电路板布局 以处理此电流。
TIDA-01606是一款三级 T 型逆变器拓扑、旨在使用多级低 V 额定开关(SiC 和 IGBT)来应对1000Vdc 或更高电压。 此拓扑不适合125Vdc 设计。 希望这对您有所帮助。
假设这是来自太阳能串阵列的125V 可变电压输入、我建议结合 TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 来 实现此功率转换。
TIDA-01606不是解决太阳能串阵列125V 电压问题的最佳拓扑/设计。