Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08, TMUX6104
主题中讨论的其他器件:MUX36S08、 TMUX6104
尊敬的 Ahmed:
我有两个与此参考设计相关的问题。
在此 论坛主题中、您提到了电流源的首选多路复用器:MUX36xxx 或 MUX61xxx (TMUX6104)。 尽管 TMUX6104是一款36伏多路复用器、采用单电源、但最大电源电压(和模拟输入)为16.5V。 这低于电流源的电压(20-24 V)。 在本例中、我们如何使用 TMUX6104? 我认为 MUX36S08更合适。 不是吗?
2.关于基于 TLV431BQ 的电流源的第二个问题。 TLV431BQ 采用五种不同的封装。 每个封装都有自己的散热能力。 在这个应用中、我没有找到如何计算这个芯片耗散的热量的计算方法。 我是否必须使用最小的 TLV431BQ 封装或是否有任何特定要求?
祝你一切顺利、
维克多