This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:多路复用器和基于 TLV431BQ 的电流源

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08, TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/897638/tida-01471-multiplexers-and-current-source-based-on-tlv431bq

器件型号:TIDA-01471
主题中讨论的其他器件:MUX36S08TMUX6104

尊敬的 Ahmed:

我有两个与此参考设计相关的问题。

在此 论坛主题中、您提到了电流源的首选多路复用器:MUX36xxx 或 MUX61xxx (TMUX6104)。  尽管 TMUX6104是一款36伏多路复用器、采用单电源、但最大电源电压(和模拟输入)为16.5V。 这低于电流源的电压(20-24 V)。 在本例中、我们如何使用 TMUX6104? 我认为 MUX36S08更合适。 不是吗?

2.关于基于 TLV431BQ 的电流源的第二个问题。 TLV431BQ 采用五种不同的封装。 每个封装都有自己的散热能力。  在这个应用中、我没有找到如何计算这个芯片耗散的热量的计算方法。 我是否必须使用最小的 TLV431BQ 封装或是否有任何特定要求?

祝你一切顺利、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    1.你是对的、使用通用 MUX61xxx 是一种监督。 只有 TMUX6104才能支持36V。

    您可以根据通道数量选择以下列表之一。

    通道

    4.

    8.

    16.

    TMUX6104

    MUX36S08
    MUX508

    MPC508

    MUX36S16
    MUX506

    MPC506

    我们 有一篇专门为设计此类电流源而准备的文章、其中包含一些建议的器件"用于工业应用的高侧电流源"

    请注意、TLV431BQ 可用作具有固定电压和有限静态电流的串联基准。 在这种情况下、它不是电流源、在热分析中也不重要。 您应该更加关注输出电流(例如20mA)流过的元件。 运算放大器或晶体管。 在计算最大电流范围时、您将在前面的文章中稍微了解到这一点。

    在给定最大器件功率和电流转向元件最坏情况下的压降的情况下、确定允许的最大电流后、应确保电路不超过该限制。 热分析中的下一个问题是、在持续耗散此最大功率限制的情况下、器件的表面温度将是多少。 为此、您需要检查数据表(热性能信息)部分下的封装热属性。

    下面是一个讨论此主题的应用手册:

    如何使用热指标正确评估结温

    使用 JEDEC PCB 设计的线性和逻辑封装的热特性

    您还可以使用在线工具进行热分析

    http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/pcb-thermal-calculator.html

    这在本 博客中进行了介绍

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    如果数据表显示 VDD 至 GND -最大18V、您能解释一下 TMUX6104如何处理20V 以上的电压吗? TMUX6104仅使用双电源时为36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我把器件和应用混在一起了。 对于单电源操作、它是16.5V、正如您在数据表中提到并确认的。 因此、我们可以从此处的可能选项中删除 TMUX6104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 现在、我很清楚。