This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-psice

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967436/ti-psice

您好!

我在安装 ti-pspice 后收到此错误。 我搜索了安装后没有 Cadence 文件夹的路径  

BR

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    请通过将屏幕截图保存到磁盘并使用回形针图标再次发布屏幕截图。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    请检查您的消息。 我们需要更多信息。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程已关闭并秘密解决。 对于任何遇到类似问题的人来说、这通常是由网络连接问题引起的。 请点击此处的 Cadence 链接检查您的网络连接:  

    https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    如果未显示"Successful Connection"、您应联系您的 IT 部门并确保 PSpice for TI 具有互联网访问权限。 如果显示"连接成功"、请启动描述问题的新主题。