大家好、
好的、我们收到 了有关 TIDA-01069的查询。 让我不要错过客户提供的任何信息。 我将复制下面的查询。
"我需要通过无线方式将 PIR 传感器连接到 Raspberry PI。 我需要通过无线方式将20多个传感器连接到 Raspberry PI、我需要知道哪个传感器正在发出警报。 "TIDA-01069"这是我研究过的一个。 "
您能否 确认我们的 TI 器件是否支持客户应用? 或者是否有更好的解决方案?
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
好的、我们收到 了有关 TIDA-01069的查询。 让我不要错过客户提供的任何信息。 我将复制下面的查询。
"我需要通过无线方式将 PIR 传感器连接到 Raspberry PI。 我需要通过无线方式将20多个传感器连接到 Raspberry PI、我需要知道哪个传感器正在发出警报。 "TIDA-01069"这是我研究过的一个。 "
您能否 确认我们的 TI 器件是否支持客户应用? 或者是否有更好的解决方案?
此致、
梅纳德
尊敬的 Maynard:
您是否考虑了特定的无线协议? 有许多选项可供选择、例如蓝牙/BLE、ZigBee、各种低于1G 的协议等。这些选项可根据所需的范围、数据速率和功耗进行选择。 我对 Raspberry Pi 没有太多经验、但据我所知、他们具有 Wi-Fi 连接、因此在这种情况下、使用 Wi-Fi 可能是最直接的选择。 在这种情况下、TI 可根据需要提供多种选项(例如 MCU、网络处理器、完整模块等)。 您可以在此处阅读有关 Wi-Fi 产品的更多信息:
TIDA-01069具有一个 BoosterPack 连接器、因此、为了实现简单的原型设计、它可以与 CC3532SF LaunchPad 等无线 LaunchPad 板配对使用。
此致、
最大