This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01069:通过无线方式将20个传感器连接到我的 Raspberry PI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967422/tida-01069-20-sensors-to-my-raspberry-pi-by-wireless

器件型号:TIDA-01069

大家好、

好的、我们收到 了有关 TIDA-01069的查询。 让我不要错过客户提供的任何信息。 我将复制下面的查询。

"我需要通过无线方式将 PIR 传感器连接到 Raspberry PI。  我需要通过无线方式将20多个传感器连接到 Raspberry PI、我需要知道哪个传感器正在发出警报。  "TIDA-01069"这是我研究过的一个。 "  

您能否 确认我们的 TI 器件是否支持客户应用? 或者是否有更好的解决方案?

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您是否考虑了特定的无线协议?  有许多选项可供选择、例如蓝牙/BLE、ZigBee、各种低于1G 的协议等。这些选项可根据所需的范围、数据速率和功耗进行选择。  我对 Raspberry Pi 没有太多经验、但据我所知、他们具有 Wi-Fi 连接、因此在这种情况下、使用 Wi-Fi 可能是最直接的选择。  在这种情况下、TI 可根据需要提供多种选项(例如 MCU、网络处理器、完整模块等)。  您可以在此处阅读有关 Wi-Fi 产品的更多信息:  

    TIDA-01069具有一个 BoosterPack 连接器、因此、为了实现简单的原型设计、它可以与 CC3532SF LaunchPad 等无线 LaunchPad 板配对使用。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 IRA-S210ST01作为传感器和 CC13xx 或 CC26xx。 类似这样的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。