工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们正在使用 LDC1312和 PCB 螺旋线圈。 我们能够使用生成线圈几何形状
webench.ti.com/.../
但是、我们无法将几何体导入到 Mentor 的 PADS 组件中。 生成的器件生成具有0603或0402封装尺寸的器件、而不采用线圈设计。 线圈设计提供 ASCII、但由于错误或根本不复制、我们无法将其导入或复制到实际布局文件或组件尺寸(PCB 贴图)。
我们如何在实际布局中实际使用焊盘提供的几何形状?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们正在使用 LDC1312和 PCB 螺旋线圈。 我们能够使用生成线圈几何形状
webench.ti.com/.../
但是、我们无法将几何体导入到 Mentor 的 PADS 组件中。 生成的器件生成具有0603或0402封装尺寸的器件、而不采用线圈设计。 线圈设计提供 ASCII、但由于错误或根本不复制、我们无法将其导入或复制到实际布局文件或组件尺寸(PCB 贴图)。
我们如何在实际布局中实际使用焊盘提供的几何形状?
你(们)好、Matti。
我们成功地将线圈导入焊盘工具。 请找到焊盘布局文件和下面布局的屏幕截图图像。
此致、
Janardhan S
您好、Matti、
很遗憾听到您在使用该工具时遇到问题,并且无法使用该工具.... 如果您正在寻找优化和分析工具、并且需要修改您的设计、我建议您使用 我们的 LDC 计算器。 此工具将帮助您在进行布局之前设计和优化参数。
正如 Janardhan 指出该工具可以导入、如果文件不符合预期、我建议联系 Mentor。 根据我的理解、您需要一种只需对最终线圈进行极少更改的设计工具、LDC 计算器将在此处提供帮助。
请告诉我这是否有帮助。
您好、Matti、
下载该文件后、会看到一个 readme.txt、这就是我获得的信息。 我仍会联系导师图形团队、并尝试了解如何使用 webench 工具提供的文件。 webench 工具导出只是一个指导。
请告诉我们、这是否有助于您了解所需的方向。
要将新的板级配置文件导入 PADS、请执行以下操作:
1.将下载的文件夹文件解压缩到本地目录,然后
启动 PowerPCB 程序。
2.从屏幕顶部的菜单中选择文件/导入。
3.从窗口屏幕中选择上面列出的文件和路径。
文件的扩展名应为".asc"。
4.您现在应该可以在焊盘中获得电路板的图像。
要将新库零件输入到焊盘:
1.启动 PowerPCB 程序。
2.从屏幕顶部的菜单中选择文件/库。
3.从“库”列表框中选择要翻译的库。
4.选择贴图图标。
5.从库屏幕底部选择导入。
6.选择 zip 文件中包含的*。d 文件。
7.导入与您的封装匹配的符号、简单
对 CAE (*。c)和部件重复上述步骤(#4 -#6)
使用相应图标的(*.p)文件。
您好、Matti、
我们知道您能够将导出的文件从 WEBENCH 导入到 PADS 工具中。 但您希望将线圈提取到焊盘组件库中、以便与其他设计配合使用。 遗憾的是、我们的团队中没有 PADS 专业知识、因此我们无法向您提供有关如何将线圈导入 PADS 组件库的说明。 请随时与 Mentor 的 PADS 专家联系、了解如何做到这一点。 很抱歉、我们无法在这方面为您提供更多帮助。 我们将继续并关闭此帖子。
此致、
Bhushan