This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1312:从 webench 线圈设计人员处制作焊盘部件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/960751/webench-tools-ldc1312-making-pads-parts-from-webench-coil-designer

器件型号:LDC1312

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们正在使用 LDC1312和 PCB 螺旋线圈。 我们能够使用生成线圈几何形状
webench.ti.com/.../

但是、我们无法将几何体导入到 Mentor 的 PADS 组件中。 生成的器件生成具有0603或0402封装尺寸的器件、而不采用线圈设计。 线圈设计提供 ASCII、但由于错误或根本不复制、我们无法将其导入或复制到实际布局文件或组件尺寸(PCB 贴图)。

我们如何在实际布局中实际使用焊盘提供的几何形状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    我们正在研究这个问题。 我们会回来的。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Matti。

    我们成功地将线圈导入焊盘工具。 请找到焊盘布局文件和下面布局的屏幕截图图像。

    e2e.ti.com/.../Coil.zip

    此致、

    Janardhan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janardhan、

    我也成功地将线圈从 ASCII 导入该点。

    作为一个澄清、问题是如何将该线圈导入或复制到包含其余电子器件的布局文件中。 或从该布局/ASCII 文件制作组件贴图。
    如果需要更改线圈、我们无法恢复整个电路。

    我希望您可以帮助您以任何一种方式导入线圈

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、
    感谢您的澄清。 由于这是 Mentor 图形工具的导入问题、请与 Mentor 支持团队合作以获得进一步的帮助。

    此致、

    Janardhan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Janardhan、但不幸的是、这不是一个可接受的解决方案。 我们需要有关如何将线圈实际添加到实际设计中的说明。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    让我检查一下、如果我们这边有任何可能的解决方案、请回来。 同时、我同意上述 Janardhan 关于联系 导师支持团队以获得进一步帮助的意见。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    我在内部与团队核实了这一点、除了联系导师支持团队之外、我们没有看到任何其他解决方案。  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    感谢您的回答。 但是、它无法解决无法使用提供的几何体的问题。 我至少需要有关如何使用几何体的说明。

    BR、

    Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    很遗憾听到您在使用该工具时遇到问题,并且无法使用该工具.... 如果您正在寻找优化和分析工具、并且需要修改您的设计、我建议您使用 我们的 LDC 计算器。 此工具将帮助您在进行布局之前设计和优化参数。  

    正如 Janardhan 指出该工具可以导入、如果文件不符合预期、我建议联系 Mentor。 根据我的理解、您需要一种只需对最终线圈进行极少更改的设计工具、LDC 计算器将在此处提供帮助。  

    请告诉我这是否有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    感谢您的回复和其他信息。 很遗憾、我觉得这有点偏。

    尽管线圈有些导入、但仍没有人提供任何说明、说明如何在实际布局中使用它。 在将输入的图片放入可用零件和 PCB 贴图中时、仍然缺少整数步骤。

    Tbh、这不仅仅是导师软件的问题、而是将问题解决给他们感觉有点简单、因为这将是每个 PADS 用户的问题。

    BR、
    Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    下载该文件后、会看到一个 readme.txt、这就是我获得的信息。 我仍会联系导师图形团队、并尝试了解如何使用 webench 工具提供的文件。 webench 工具导出只是一个指导。  

    请告诉我们、这是否有助于您了解所需的方向。  

    要将新的板级配置文件导入 PADS、请执行以下操作:

    1.将下载的文件夹文件解压缩到本地目录,然后
    启动 PowerPCB 程序。
    2.从屏幕顶部的菜单中选择文件/导入。
    3.从窗口屏幕中选择上面列出的文件和路径。
    文件的扩展名应为".asc"。
    4.您现在应该可以在焊盘中获得电路板的图像。


    要将新库零件输入到焊盘:
    1.启动 PowerPCB 程序。
    2.从屏幕顶部的菜单中选择文件/库。
    3.从“库”列表框中选择要翻译的库。
    4.选择贴图图标。
    5.从库屏幕底部选择导入。
    6.选择 zip 文件中包含的*。d 文件。
    7.导入与您的封装匹配的符号、简单
    对 CAE (*。c)和部件重复上述步骤(#4 -#6)
    使用相应图标的(*.p)文件。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    我确实已经阅读了自述文件、并且知道如何将文件导入 PADS。 但是、这些文件中没有线圈。 PCB 贴图仅包含芯片电容器的封装。 遗憾的是、这些指令不是解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    我们知道您能够将导出的文件从 WEBENCH 导入到 PADS 工具中。 但您希望将线圈提取到焊盘组件库中、以便与其他设计配合使用。 遗憾的是、我们的团队中没有 PADS 专业知识、因此我们无法向您提供有关如何将线圈导入 PADS 组件库的说明。 请随时与 Mentor 的 PADS 专家联系、了解如何做到这一点。 很抱歉、我们无法在这方面为您提供更多帮助。 我们将继续并关闭此帖子。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    感谢您的告知。

    BR