This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC0851:LDC0851传感器符合 ISO26262 ASIL–A?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1312-Q1, LDC1614-Q1, LDC1314-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967377/webench-tools-ldc0851-ldc0851-sensor-is-compliant-to-iso26262-asil-a

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件: LDC1312-Q1LDC1614-Q1LDC1314-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

请告诉我 LDC0851传感器是否符合 ISO26262 ASIL–A 标准?

如果不是、则可提供符合标准的 LDC0851变体。

请为我提供相同的解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、  

    LDC0851不适用于汽车应用。 您需要使用后缀为'-Q1'的器件、例如 LDC1312-Q1、LDC1314-Q1和 LDC1614-Q1。 我将注意到、这些器件的运行方式与 LDC0851不同、因为它们需要一个 MCU 才能运行。  

    此致、