Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1312-Q1, LDC1614-Q1, LDC1314-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851 主题中讨论的其他器件: LDC1312-Q1、 LDC1614-Q1、 LDC1314-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
请告诉我 LDC0851传感器是否符合 ISO26262 ASIL–A 标准?
如果不是、则可提供符合标准的 LDC0851变体。
请为我提供相同的解决方案。