This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD3138:TMDSEMU110-U

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138OL40EVM-032, UCD3138A, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/964743/webench-tools-ucd3138-tmdsemu110-u

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:、 TMDSEMU110-U

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

MCU:UCD3138。

目标板: UCD3138OL40EVM-032

IDE:CCS V10。

当我尝试开始调试时、我总是会收到以下消息:

ARM7_0:连接到目标时出错:(错误-1014 @ 0x29CC)无法初始化 ICECrusher 模块。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.1.00042)
ARM7_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.1.00042)。

我的调试配置如下所示。

点击"Verify"按钮后、我收到如下消息:

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\BO_l\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1010\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年11月8日"。
库构建时间为'17:25:15'。
库软件包版本为'9.2.0.1.00042'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
测试5字4:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字5:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字6:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字11:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字12:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字13:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字14:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字19:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:5、跳过:0、失败:1
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:2
一些值已损坏- 11.7%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
测试5字1:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字2:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字7:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字8:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字13:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字14:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字18:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字19:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:5、跳过:0、失败:1
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:2
一些值已损坏- 11.5%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束]

如何解决问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您报告此问题。 我认为您的 JTAG 配置和连接 可能会有一些问题。 您使用的是哪种仿真器?  

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我正在使用 XDS110调试工具。

    目标板是 TI 的 UCD3138OL40EVM-032。

    IDE 是 CCS V10。

     

    非常感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种类型的无效回读错误通常是由 JTAG 扫描链上的一些不良硬件连接引起的:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back

    请降低 TCLK 频率、检查连接、将目标连接到外部电源、然后重试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    如何降低 TCLK 频率? 我使用的是 CCS V10。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    它应该在 您所做的"目标配置"属性下、以便在 XDS-110和 UCD3138之间进行绑定。

    在您的视图菜单下找到"Target Configurations"、当您单击它并查看特定的"Target Configuration"时、右键单击并选择属性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我按照您的说明将频率从5.5MHz 降低到3.5MHz。 然后点击"Test Connection"按钮、我收到了如下消息。

    非常感谢、

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\BO_l\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs1010\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2020年11月8日"。
    库构建时间为'17:25:15'。
    库软件包版本为'9.2.0.1.00042'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    下面也是调试的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    您的目标是否已通电?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    是的、它由外部供电。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TI UCD3138OL40EVM-032作为调试固件的目标板。

    UCD3138OL40EVM-032

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    这是整个源代码项目文件。  

    目标板: TI 的 UCD3138OL40EVM-032

    IDE:CCS V10。

    调试器:XDS110

    非常感谢、

    Boe2e.ti.com/.../UCD3138A_5F00_ACFC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="BO Liu1"]

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    [/报价]

    这实际上是比第一个更严重的误差。 令我惊讶的是、当 TCLK 降低时、误差会变得更糟。 它当然看起来像是一些硬件连接稳定性问题。

    只需确认一下、您正在使用下面的探针、对吧?  

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关"卡在零"错误、请参阅故障排除指南中有关以下内容的注释:

    • 如果数据读回全为零(0x00000000)、则电路上可能存在电源故障、或者其中一条 JTAG 线路对地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、我使用 TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针。

    目标板是 TI 的 UCD3138OL40EVM-032。

    IDE:CCS V10。

    整个项目文件是 attached.e2e.ti.com/.../3021.UCD3138A_5F00_ACFC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将“连接属性”更改为连接的图像,则“测试连接响应”如下所示:

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\BO_l\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs1010\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2020年11月8日"。
    库构建时间为'17:25:15'。
    库软件包版本为'9.2.0.1.00042'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    测试5字0:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字1:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字6:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字7:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字12:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字13:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字14:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    测试5字19:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:1
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:2
    一些值已损坏- 12.5%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    测试5字0:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字7:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字8:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字18:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字19:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字28:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字29:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    测试5字30:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:1
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:2
    一些值已损坏- 10.7%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 问题是一个低级 JTAG 连接问题、与您的项目无关。 调试器根本无法成功循环 JTAG 扫描链上的位。 这些问题大多与硬件相关(物理连接不良、电缆损坏(从探头到目标)等)。 可能会出现板硬件配置问题(我对此无能为力)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、屏幕截图的所有链接均已断开。 请重新发布您的图片。 如果您仍有问题、请参阅此常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    所有硬件均由 TI 提供。 我们不使用目标板来调试固件。 我们使用 TI 的 UCD3138OL40EVM-032、因此它不应是目标板问题。 这是目标板。 我可以使用 USB 适配器下载固件。 当我尝试使用 XDS110调试固件时、我移除了 USB 适配器。

    谢谢、

    波  

    UCD3138OL40EVM-032 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="BO Liu1"]我们使用  TI 的 UCD3138OL40EVM-032,因此它不应是目标板问题

    由于连接不良/断开、TI EVM 很可能会出现硬件问题。  

    您上一次的连接测试结果显示出更好的结果。 您更改了哪些连接属性? 看起来有些位被卡住了。 检查所有引脚的信号可能会很有成效。 我不是硬件方面的专家、因此我无法提供有关如何最好地做到这一点的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有将时钟从3.5MHz 更改为5.5MHz。 我想我们只能从列表中选择。

    这是有关配置的屏幕截图

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、造成了麻烦和延迟。

    UCD3138从未使用 CCS10进行过测试。

    我已经使用 CCS 7亲自测试了 UCD318+XDS-110。

    您应该切换到 CCS7并重试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    是的、我尝试了 CCS V7。 结果是相同的。 以下是按下"Test Connection"按钮后出现的消息:

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\BO_l\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\1\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2017年11月6日"。
    库构建时间为'10:36:36'。
    库软件包版本为'7.0.100.0'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是不同的。 这次所有测试都通过了。 这是一个很好的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您会看到报告了多个失败事件。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的最后结果中没有失败事件:

    [引用用户="BO Liu1"]

    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\BO_l\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\1\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2017年11月6日"。
    库构建时间为'10:36:36'。
    库软件包版本为'7.0.100.0'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 CCS V7.4完成的。  

    我尝试使用 CCS V7.4编译工程、但需要 TI 编译器 v5.2.9、但 CCS V7.4中未安装该工程。 如何安装 TI 编译器 v5.2.9[ARM]?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BO Liu1"]如何安装 TI 编译器 v5.2.9[ARM]?[/quot]

    请参阅 CCS 用户指南的第4.4节:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#installing-new-software

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用 CCS V7.4创建了一个非常简单的项目。 项目中只有一个 main.c 文件、main.c 文件如下所示:

    /**

    * main.c
    *
    int main (空)

    返回0;

    我构建了项目、并尝试对其进行调试。 当我单击"调试"按钮时、我获得了如下信息:

    ARM7_0:GEL 输出:/nMEMORY 映射初始化完成/nARM7_0:GEL 输出:地址0x0ARM7_0处闪存的/tMemory 映射设置:缺少字符串属性"FlashVersoseMode"
    ARM7_0:闪存操作期间发生错误:目标无法读取0xFFFFFFF0
    ARM7_0:闪存编程器:目标配置与连接的芯片不匹配;预期:UCD3138、实际:
    ARM7_0:GEL:文件:C:\Users\BO_l\workspace_v7\test\Debug\test.out 与目标字节序不匹配、未加载。 检查项目构建选项和目标配置文件(CCXML)。

    该项目由 CCS V7.4创建。 我没有做任何事情。 zip 文件包括项目 files.e2e.ti.com/.../test.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过 下载 UCD3138 EVM 固件或培训固件/实验室之一开始您的第一个项目、并根据您的需求进行修改。

    https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS

    我找不到您的测试项目中所需的所有头文件、链接器文件和加载文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    该项目是使用 CCS V7.0创建的。 我认为所有信息都在 make 文件或工程文件中。 只需将项目导入 CCS v7.4、然后便可构建项目并获取用于调试的输出文件。 您可以在 Debug 子文件夹中找到 test.out 文件。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    目前 CCS 不是从头开始构建 UCD3138项目。

    我在您的测试项目中找不到所需的文件。

    请从以下位置下载实验项目:

    https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS

    并根据您的需求修改项目、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

     

    我刚刚通过 Lauren 收到了您的项目副本。 此项目不完整。

     

    如前所述、最好的方法 是下载其中一个 UCD3138固件项目并根据您的需求进行修改。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    您是否有机会尝试 建议的解决方法?

    此致、