主题中讨论的其他器件:、 TMDSEMU110-U
工具/软件:WEBENCH设计工具
MCU:UCD3138。
目标板: UCD3138OL40EVM-032
IDE:CCS V10。
当我尝试开始调试时、我总是会收到以下消息:
ARM7_0:连接到目标时出错:(错误-1014 @ 0x29CC)无法初始化 ICECrusher 模块。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.1.00042)
ARM7_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.1.00042)。
我的调试配置如下所示。
点击"Verify"按钮后、我收到如下消息:
[开始]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\BO_l\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1010\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年11月8日"。
库构建时间为'17:25:15'。
库软件包版本为'9.2.0.1.00042'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
测试5字4:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字5:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字6:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字11:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字12:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字13:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字14:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
测试5字19:扫描出0x5533CCAA 并在0x5D33CCAA 中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:5、跳过:0、失败:1
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:2
一些值已损坏- 11.7%。
JTAG IR 完整性扫描测试失败。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
测试5字1:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字2:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字7:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字8:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字13:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字14:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字18:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
测试5字19:扫描出0x5533CCAA 并在0x1533CCAA 中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:5、跳过:0、失败:1
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:2
一些值已损坏- 11.5%。
JTAG DR 完整性扫描测试失败。
[结束]
如何解决问题?
谢谢你