This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM33606:WEBENCH 电源设计人员建议(可能)不正确的电阻值

Guru**** 2902090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/962424/webench-tools-lmzm33606-webench-power-designer-is-suggesting-potentially-incorrect-resistor-value

器件型号:LMZM33606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我们为 LMZM33606使用了 WEBENCH 工具、看起来它为我们选择的 RRT 电阻值(102K 欧姆)不符合我们所需的11V 输出电压要求。

根据数据表表表表6。 开关频率与输出电压间的关系:

102K 会产生大约9.9V 的最大输出电压

我们需要11V  

工具是否错误?

请参阅下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    感谢您联系我们。 请您分享您的 Webench 设计吗? 请按照以下步骤操作。

    1.创建 Webench 设计并单击"Export"选项卡。 在其下方查找共享图标。 单击它。

    2.从“公共链接”选项卡中单击“获取链接”。

    3.与我们共享生成的链接。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    webench 工具用于同事帐户。 我可以获取链接、但此快照是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    感谢您分享 Webench 设计快照。 我们能够重复报告的问题。

    我们目前正在进行调试以验证其是否有效。我们将保持您的更新。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢您 Umayal、  

    请告诉我您找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    对此问题还有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    团队仍在进行调试。 我们应该能够在下周结束前向您提供最新信息。

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对此还有什么看法吗? 我们将制造 PCB、并等待此 TT 解决。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    对我们的答复拖延表示歉意。 请从以下数据表中查找我们的观察结果。
    1.为了将输出调节保持在建议的开关频率、必须满足以下要求:


    2、如果 不需要固定频率工作、器件将进入折返模式、以便在压降电压低于建议值时保持稳压。
    3.您也可以运行电气仿真来检查 Vout 调节。

    以获得进一步帮助和确认。 我们将把这一信息转发给产品专家。

    谢谢、此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我建议将开关频率设置为500kHz - 800kHz 之间的任意值。

    但是、如上所述、在12V 输入至11V 输出下运行时、频率将折返以保持稳压。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您、我们将回顾并返回您、了解这是否解决了我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、Jason