This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求获取有关 F280049RSHSR/sprm689.ibis 的 ibis 型号/组件的详细信息

Guru**** 2551070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/961891/requesting-for-details-of-the-ibis-models-components-for-f280049rshsr-sprm689-ibis

大家好、

 

我在 TI 的 Piccolo UC 上工作。 器件型号- F280049RSHSR

 

我看到宜必思模型内部有各种组件/模型、我无法在数据表/网站中获得这些组件/模型的解释/定义。

 

IQ0440FS_VREGENZ_USF

BT3308BT5FSHYPB_SFII

 

能否帮助我了解这些详细信息(可能来自您的技术团队)? 因此、这对我的仿真活动有所帮助

 

谢谢、此致、

Abhishekh M L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishekh

    有关 F280049的 IBIS 模型、请访问 TI.com、查看以下链接:

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    我已经下载了 ibis 模型。 斯普姆689.ibis

    请参阅我在其中询问有关内置器件/模型的主题、以及有关如何使用这些器件/模型的定义/说明...

    比如

    IQ0440FS_VREGENZ_USF

    BT3308BT5FSHYPB_SFII

    感谢并感谢在这方面为我提供帮助的人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishekh、

    我已就此问题请求 IBIS 专家的帮助、请稍后再与您联系。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishekh、

    我不清楚这个问题。  IQ0040单元是 VREGENZ 引脚的输入模型。  BT3308型号适用于以下引脚:

    GPIO16

    GPIO17.

    GPIO24

    GPIO25

    GPIO26

    GPIO27

    GPIO37/TDO

    GPIO35/TDI

    GPIO41

    GPIO42.

    GPIO43

    GPIO40

    这种连接可在引脚的模型分配中看到。  在 PCB 级仿真中使用 IBIS 来检查信号完整性。  请参阅以下资源:

    http://www.ti.com/lit/slyt390

    http://www.ti.com/lit/slyt400

    http://www.ti.com/lit/slyt413 

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishekh、

    我刚刚从我们的设计团队那里听说、他们将在本周五之前为您的问题提供更多详细信息。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishekh、

    下面是对这两个缓冲器的描述:

    IQ0440FS_VREGENZ_USF

    >> 用于内部 VREG 启用/禁用的输入缓冲器。

     

    BT3308BT5FSHYPB_SFII

    >>用于 GPIO 的输入/输出缓冲器

    此致、

    Peter