This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 TI 的 Piccolo UC 上工作。 器件型号- F280049RSHSR
我看到宜必思模型内部有各种组件/模型、我无法在数据表/网站中获得这些组件/模型的解释/定义。
IQ0440FS_VREGENZ_USF
BT3308BT5FSHYPB_SFII
能否帮助我了解这些详细信息(可能来自您的技术团队)? 因此、这对我的仿真活动有所帮助
谢谢、此致、
Abhishekh M L
Abhishekh、
我已就此问题请求 IBIS 专家的帮助、请稍后再与您联系。
此致、
Peter
Abhishekh、
我不清楚这个问题。 IQ0040单元是 VREGENZ 引脚的输入模型。 BT3308型号适用于以下引脚:
GPIO16
GPIO17.
GPIO24
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO37/TDO
GPIO35/TDI
GPIO41
GPIO42.
GPIO43
GPIO40
这种连接可在引脚的模型分配中看到。 在 PCB 级仿真中使用 IBIS 来检查信号完整性。 请参阅以下资源:
此致、
Jason
Abhishekh、
我刚刚从我们的设计团队那里听说、他们将在本周五之前为您的问题提供更多详细信息。
此致、
Peter
Abhishekh、
下面是对这两个缓冲器的描述:
IQ0440FS_VREGENZ_USF
>> 用于内部 VREG 启用/禁用的输入缓冲器。
BT3308BT5FSHYPB_SFII
>>用于 GPIO 的输入/输出缓冲器
此致、
Peter