This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00901:电机驱动级中旁路电容器的电容

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/964284/tida-00901-capacitance-of-bypass-capacitors-in-the-motor-drive-stage

器件型号:TIDA-00901

您好!

您能否告知我们如何确定电机驱动级逆变器每个桥臂旁边 C1、C2和 C3的1uF 电容? 我担心它们是否对于20A 电流来说太小。 我如何知道它是否合适? 我应该测量直流链路上或 MOSFET 漏极和源极上的 dv/dt 吗? 任何想法都将不胜感激。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、除了 C1、C2和 C3、大电容 C8和 C9也在 PVDD 和 GND 节点之间并联。 电机运行期间的大部分大电流瞬变都是平滑的。 C1-C4、C6、C10等较小电容值的电容值要小得多、但通常使用各种电容值、以便其不同的最佳频率响应频带覆盖较宽的范围。

    就大(大容量)电容器而言、通常越大越好。 成本和电路板尺寸将限制可添加的电容大小。 参考设计指南中有讨论电容器选择的讨论和公式;请参阅第4.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    这很有帮助。

    谢谢、

    John