请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00901 您好!
您能否告知我们如何确定电机驱动级逆变器每个桥臂旁边 C1、C2和 C3的1uF 电容? 我担心它们是否对于20A 电流来说太小。 我如何知道它是否合适? 我应该测量直流链路上或 MOSFET 漏极和源极上的 dv/dt 吗? 任何想法都将不胜感激。
谢谢、
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告知我们如何确定电机驱动级逆变器每个桥臂旁边 C1、C2和 C3的1uF 电容? 我担心它们是否对于20A 电流来说太小。 我如何知道它是否合适? 我应该测量直流链路上或 MOSFET 漏极和源极上的 dv/dt 吗? 任何想法都将不胜感激。
谢谢、
John
John、除了 C1、C2和 C3、大电容 C8和 C9也在 PVDD 和 GND 节点之间并联。 电机运行期间的大部分大电流瞬变都是平滑的。 C1-C4、C6、C10等较小电容值的电容值要小得多、但通常使用各种电容值、以便其不同的最佳频率响应频带覆盖较宽的范围。
就大(大容量)电容器而言、通常越大越好。 成本和电路板尺寸将限制可添加的电容大小。 参考设计指南中有讨论电容器选择的讨论和公式;请参阅第4.6节。