This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01365:脉冲持续时间的最小值。

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/960762/tida-01365-minimum-value-of-pulse-duration

器件型号:TIDA-01365
主题中讨论的其他器件:TLC555

你好

我可以在 RS-485双向扇出集线器中将 TLC555的脉冲持续时间设置为80us 吗?

C10:0.47uF -> 0.012uF

T = 1.1 x 6.19K x 0.012uF

T = 81.708us

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的计算是正确的。  更改将 使持续时间更短。 另一个实现方式类似的 TI 设计是:

    www.ti.com/.../tidubw6

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    将脉冲持续时间缩短至80us 后、运行是否会产生任何副作用?

    波特率为9600。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到任何明显的缺点。  请注意 、脉冲持续时间通常根据数据包长度(不是单个位宽)进行设置、这会影响到发送到接收模式的变化率。

    此致、

    Hao