主题中讨论的其他器件: TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的论坛读者:
我们尝试在双相设计中使用 LM5122 (Design =最初来自 TI -站点)将输入电压(3 - 4、5Vdc / 50Amp)转换为24V 直流的输出电压。
我们更改了 R21 (用于设置 LM5122的 UVLO 引脚以降低输入电压)。 (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)
输入电压:4、5V 是最小启动电压... 我们希望它能够在 尽可能低的3V (或3、5 - 4V)电压下工作、并具有持续电流(最大连续50A)。
输出电压已设置为24V 直流。 (使用 R26、R27、R28)。
我们更改了 Comp 和 FB 引脚(R25、C25、C26)之间的滤波器。 (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)
我们将输入源更改为电池(设置:4、5V、也尝试了5V)
我们使用 了=not = Webench 仿真工具 = 但是:下面的原理图使用了 TINA-TI 仿真工具。
问题:
1) 1)是否可以更改模拟速度? (大约需要1到2小时)
2) 2) 如果我们查看仿真值、则 Vout 未达到24伏。
=>我们有什么问题吗?
3) 3)如果我们看一下仿真值、LO 和 LO_S FET 开关栅极信号会在1ms 之前停止... 奇怪。
=>这是如何发生的,为什么发生的?
谁能帮助我们解决这些问题?
感谢你能抽出时间、
Anthony 和 Heba。