This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:我们试用了 TINA-TI 来仿真这款双相 LM5122原理图,但对组件值进行了一些微小的更改。 但仿真进展不顺利... 谁能帮助我们?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908330/webench-tools-lm5122-we-tried-tina-ti-for-the-simulation-of-this-dual-phase-lm5122-schematic-with-some-minor-component-value-changes-but-the-simulation-is-not-going-well-who-can-help-us

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的论坛读者:

我们尝试在双相设计中使用 LM5122 (Design =最初来自 TI -站点)将输入电压(3 - 4、5Vdc / 50Amp)转换为24V 直流的输出电压。

我们更改了 R21 (用于设置 LM5122的 UVLO 引脚以降低输入电压)。 (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)

输入电压:4、5V 是最小启动电压... 我们希望它能够在 尽可能低的3V (或3、5 - 4V)电压下工作、并具有持续电流(最大连续50A)。

输出电压已设置为24V 直流。 (使用 R26、R27、R28)。

我们更改了 Comp 和 FB 引脚(R25、C25、C26)之间的滤波器。   (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)

我们将输入源更改为电池(设置:4、5V、也尝试了5V)

我们使用  了=not = Webench 仿真工具 = 但是:下面的原理图使用了 TINA-TI 仿真工具。  

 

问题:  

1) 1)是否可以更改模拟速度? (大约需要1到2小时)

2) 2) 如果我们查看仿真值、则 Vout 未达到24伏。

=>我们有什么问题吗?

3) 3)如果我们看一下仿真值、LO 和 LO_S FET 开关栅极信号会在1ms 之前停止... 奇怪。

=>这是如何发生的,为什么发生的?   

谁能帮助我们解决这些问题?

感谢你能抽出时间、

Anthony 和 Heba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您对 LM5122的关注。 我将把这个移到相关的团队、他们可以帮助您进行 TINA 仿真。

    此致、

    Vishwanath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您提交此问题。 您能否附加 TINA-TI 文件以便我查看?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的帮助!

    我将附加 TINA-TI 文件(来自我的女朋友 Heba)。

    希望您能找到一些东西。

    非常感谢。

    问题: 我知道 LM5122可以以4、5Vdc …的 VIN 启动

    但是,如果我们的输入电压只有3Vdc - 3,5Vdc……

    (可能是用于为 LM5122启动4、5V 电压的附加电路)?

    此致、

    Anthony VD Vegt

    e2e.ti.com/.../dualphase_2800_heba_2900_v-6.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

     

    您是否收到了 Tina-ti 文件?  

     

    如果是、您能告诉我们有关的内容

    模拟和问题?

     

    非常感谢您的帮助和时间。

    周末愉快!  

     

    Anthony  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉耽误你的回答。 我还没有时间打开 TINA-TI 文件、但我收到了它。 关于您的另一个问题、您可以使用输出为 LM5122的 BIAS 引脚供电、以便在初始启动后降低输入电压。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    没问题。  非常感谢您的回复和对我的问题的简短回答。

    =>(您能…一个使用 Vout 为偏置引脚 UVLO Δ I 供电的示例 启动时... 和… LM5122启动后)

    =>希望您可以在6月15日之前分析/检查 TINA-TI 仿真文件。  (我女朋友必须完成/完成并将文件发送给她的老师)

    请别紧张。  感谢你的帮助。

    很高兴再次听到您的声音、如果您能向我们详细介绍模拟/和问题、那将会很好。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉耽误你的时间。

    请参阅随附的图片:

    在启动期间、输入电源将为 VIN_Pin 供电、但之后、当输入升压到输出时、将输出连接到 VIN_Pin 的二极管将变为正向偏置、 由于阴极电压高于阳极、因此将输入连接到 VIN_Pin 的二极管将产生反向偏置。 这样、在输出达到调节目标后、输入电源可能会下降到较低的水平。  

    遗憾的是、在6月15日之前、我无法仔细检查您的 TINA-TI 仿真、这会导致很多延迟。 我注意到的一件事是、这个测试台的额定电压为9V、并且根据我以前的经验、这个模型在构建时考虑到了这个输入条件-这可能会解释为什么您获得了错误的仿真结果。  

    请告诉我这是否有帮助、

    Richard