This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:TIDA-01604的 ADC、PWM、ISR 时序图

Guru**** 2539200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/906638/tida-01604-the-adc-pwm-isr-timing-chart-of-tida-01604

器件型号:TIDA-01604

您好专家、

我找不到 ADC、PWM、控制 ISR 时序图、能否提供有关何时覆盖 ADC 及其与四个 PWM 的关系以及何时开始运行控制 ISR (100kHz)的详细图表。

谢谢

BR/Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我将联系软件设计人员、为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 settings.h 文件以了解转换是如何触发的

    #define IL1_ADC_MODULE ADCA_BASE
    #define IL1_ADC_SOC_NO ADC_SOC_Number3
    #define IL1_ADC_PIN ADC_CH_ADCIN2
    #define IL1_ADC_TRIG_SOURCE ADC_TRIGGER_EPWM2_SOCA
    //#define IL1_ADC_TRIGG_SOURCE ADC_TRIGG_EPWM2_SOCB
    #define IL1_ADC_ACQPS_SYS_CLKS 20
    #define IL1_ADCRESULTREG_SOURCE ADC_ADC_MODULE_ADC_CLA_BASE
    
    #define ILINC_ADC_ADC_2 #define ILCK_MODULE_ADC_CA_NOM_CLK #define ILIN_ADC_CLK #define ILIN_ADC_CLK #define
    IL
    iL2_ADC_PIN ADC_CH_ADCIN4
    #define IL2_ADC_TRIG_SOURCE ADC_TRIGGER_EPWM3_SOCA
    //#define IL2_ADC_TRIGG_SOURCE ADC_TRIGGER_EPWM3_SOCB
    #define IL2_ADC_ACQPS_SYS_CLKS 20
    #define IL2_ADCRESULTREG_SOURCE ADC_TRIGGER_ADC_SOCB #define IL_ADC_ADC_CA_3 #base #define ILADC_ADC_ADC_ADC_ADC_CA_NOM_CLK
    
    #define ADC_CLK #define ILIN3 #define ADC_CA_
    
    iL3_ADC_PIN ADC_CH_ADCIN6
    #define IL3_ADC_TRIG_SOURCE ADC_TRIGGER_EPWM4_SOCA
    //#define IL3_ADC_TRIGG_SOURCE ADC_TRIGG_EPWM4_SOCB
    #define IL3_ADC_ACQPS_SYS_CLKS 20
    #define IL3_ADCRESULTREG_SOURCE ADC_TRIGGER_ADC_ADC_OCC_MODULE_ADC_BASE
    
    #define ADCC_ADC_ADCCS_SOURCE #define ADCC_MODULE_ADCC_MODULE_ADC_MASK_MODULE_ADC_MASK_#define #define #
    
    VBUS_ADC_PIN ADC_CH_ADCIN3
    #define VBUS_ADC_TRIG_SOURCE ADC_TRIGGER_EPWM2_SOCA
    #define VBUS_ADC_ACQPS_SYS_CLKS 20
    #define VBUS_ADCRESULTREGBASE ADCCRESULT_BASE #define
    
    VBUS_ADC_SOC_NO2 ADC_SOC_TRIGGER_ADC_NO3 ADC_ADC_TRIGGER_ADC_NUMBER_ADC_NO3
    #define VBUS_ADC_NOMCU_ADC_NOMCU_ADC_TRIGGER_NO_ADC_NO_NO_NO_NO_NO3 ADC_NOMCU_ADC_
    
    
    VBUS_ADC_TRIG_SOURCE _3 ADC_TRIGGER_EPWM4_SOCA 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

     它是相同的 ADC 和 ISR 触发源、正负半电网周期吗?

    BR/Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们不会根据正半部分和负半部分更改采样点、即使 FET 将反向运行也是如此。 这可能是您可以进行的优化、但由于这是平均电流模式控制、我不确定是否会有显著的改进。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答案。