主题中讨论的其他器件: TIDA-00824
您好!
我需要 TIDA-01624的备用硬件来进行演示...
是否需要使用任何匹配的膏/材料(在之前的 TIDA-00824中、温度传感器浸入 树脂中并与随后暴露在皮肤上的金属板接触)?
但斯克要提前很多时间
kr
Vincenzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要 TIDA-01624的备用硬件来进行演示...
是否需要使用任何匹配的膏/材料(在之前的 TIDA-00824中、温度传感器浸入 树脂中并与随后暴露在皮肤上的金属板接触)?
但斯克要提前很多时间
kr
Vincenzo
尊敬的 Vincenzo:
TIDA-01624中未使用任何膏或环氧树脂。
对于 TIDA-00824、未指示使用的金属和焊锡膏。 对于金属、您需要使用适合皮肤接触的材料、例如不锈钢。 使用您可以机械支撑的最薄片将会使热响应时间受益。
对于散热硅脂、您选择的几乎任何选项都适合进行热处理(DigiKey 等第三方具有相当多的选项)、但您需要具有尽可能高的导热性的器件、并且您不希望使用过多的热敏电阻。 将电路板/器件完全连接到金属触点的薄层是最佳选择。 请注意、您不会在通过热膏连接的暴露焊盘之间造成任何泄漏、因此您应该可以正常工作。
此致、
Brandon Fisher