This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:演示

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01624, TIDA-00824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909146/tida-01624-demo

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件: TIDA-00824

您好!

 我需要 TIDA-01624的备用硬件来进行演示...

是否需要使用任何匹配的膏/材料(在之前的 TIDA-00824中、温度传感器浸入 树脂中并与随后暴露在皮肤上的金属板接触)?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森佐-  

    我们将不得不查看并查看其中是否有任何内容- Brandon 将通过电子邮件与您联系、但可能需要几天时间、因为他今天和明天都在计时银行工作。

    关闭此帖子、因为它将转至电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们仍在寻找 TIDA-00824 (和/或较新的 TIDA-01624)中使用的热传导环氧树脂以及金属盖的材质。  

    他们正在尝试构建类似的原型、并寻找这种环氧树脂和合适的金属帽。

    欢迎提供任何信息以帮助我们推进前进...

    谢谢  

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    TIDA-01624中未使用任何膏或环氧树脂。

    对于 TIDA-00824、未指示使用的金属和焊锡膏。 对于金属、您需要使用适合皮肤接触的材料、例如不锈钢。 使用您可以机械支撑的最薄片将会使热响应时间受益。  

    对于散热硅脂、您选择的几乎任何选项都适合进行热处理(DigiKey 等第三方具有相当多的选项)、但您需要具有尽可能高的导热性的器件、并且您不希望使用过多的热敏电阻。 将电路板/器件完全连接到金属触点的薄层是最佳选择。 请注意、您不会在通过热膏连接的暴露焊盘之间造成任何泄漏、因此您应该可以正常工作。  

    此致、
    Brandon Fisher