This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:预充电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, SN6501, TPS2490, LM5066, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908701/pmp8740-pre-charge

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: SN6501TPS2490LM5066LM5069

尊敬的 TI 团队:

请在 PMP8740设计文件中分享有关预充电电路的说明。

如何进行预充电。 多少电流在预充电条件下传递到电池。

如果我需要为预充电电流充电、如何在电路中设置预充电电流

如果我没有降压转换器开关信号 AD18V float、如何驱动 SR MOSFET 组。

如何关闭预充电。是否有任何其他方法可以添加预充电电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    很抱歉耽误你的回答。

    下面显示了您的问题的答案列表:

    1) 1) PMP8740中的预充电电路设计用于在连接电池且所有电解电容器仍放电时限制从电池流向电源的电流。 因此、有两个热敏电阻作为预充电方式。 电池对电解电容器进行预充电后、串联 FET 可导通、 直流/直流转换器以"预偏置"方式启动(存在残余电压)"。 本白皮书的第37页对整个电路进行了更好的说明、其中介绍了电源模块、可通过以下链接下载:

    预充电电流就是电池电压除以 RT2的值

    2) 2)可通过选择这些热敏电阻的值来调节预充电电流(RT1用于反极性 电流限制 、RT2用于预充电)

    3) 3)n´t 您没有任何可用作电荷泵的开关电压、则可以使用 SN6501来使用价格低廉的推挽式转换器和小型变压器

    4) 4)预充电 MOSFET 可通过 向数字线路"预充电 P2.2"使用零逻辑电压来关闭。 还有其他方法可以在直流/直流转换器上添加预充电电路。 在我们的网站中、我们有 OR-ing 控制器、反极性保护 IC 等 根据项目的输出电压和您想要实现的功能、有一些解决方案。 请告诉我、在您的案例中、需要使用哪种功能。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    非常感谢您的解释。

    1、请告诉我可以使用的电荷泵。

    2。 请告诉我、如果电池 达到特定电压、我希望为电池充电的预充电电路为800Ma、而我希望打开最大电流、因为我的电池充电器的充电电流为8安、58伏。

    3.在不需要电荷泵的情况下,是否可以在较低侧使用 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我不建议使用高电压(此处高达58V)电荷泵 IC、而只是要添加小型 SN6501 +变压器;请访问产品页面以获取文档和应用示例。

    顺便说一下、我在这里看到您需要8A 的最大电流、因此可能不需要我使用的所有并联 MOSFET。

    n´t 您不需要任何反向电压保护(发生在错误连接电池时)、但您想使用反向电流保护、您可能需要考虑 LM5050 (www.ti.com/.../lm5050-1.pdf、这是一款 OR-ing 控制器)。 该控制器可避免从负载(电池)和直流/直流级的输出电解电容产生反向电流。 在我设计 PMP8740时、该芯片不可用。 启用直流/直流级后、电解电容器上的电压将缓慢上升(由于软启动)、当直流/直流级的输出电压大于电池电压时、 LM5050´s 激活外部 MOSFET 以减少内部体二极管(它是一种"有源二极管")中的损耗。

    您还n´t 在较低侧使用 MOSFET、然后您不需要任何电荷泵。 我n´t 使用这种方法、因为我的电源是 模块化系统的一部分、所以我需要我的系统具有公共接地。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的回复。

     我还有另一项要求。 我还在设计配电盒。 其中我具有最大150A 的直流电流。  我用于充电的相同路径也 是我需要使用继电器或承包商的路径。 那么、您能帮我用 MOSFET 替换该继电器吗? 另外、如果是、请告诉我这是一个用 MOSFET 替代继电器的好主意。如果是、请通过让我控制 MOSFET 高侧来建议驱动器。

    此外、我还需要使两个电池并联以增加功率  

    由于两侧的电流流动 、我找不到任何可帮助我控制来自两侧的电流的驱动器 IC。 逻辑设计  

    请推荐合适的驱动器、我可以通过控制器进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我不确定我们是否拥有如此高的电流开关控制器、但您可能会看到它们的产品页面:

    BTW、您能否再次检查是否允许您通过开关(继电器或固态)并联两节电池? 我的意思 是、如果它们断开连接且充电状态(和电压)明显不同、那么在连接在一起时、高电流可以从较高电压的电池流向较低电压的电池、而无需控制。 如果您使用线性热插拔 IC、则电弧元件中的损耗会很高、因为它必须在 线性区域中工作。 您可能需要使用主动平衡电路。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、一旦开关处于相同的电位、它就会受到 SW 的关注、而不仅仅是关闭它。

    我需要一些驱动器来打开2个高侧 MOSFET,以便将它们用作继电器。 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    在这种情况下、我建议查看 我们的热插拔产品线、例如:

    TPS2490 (-91、-92、-93)、LM5066和 LM5069

    所有这些驱动器都可以驱动外部 FET、这对于您正在寻找的解决方案来说应该是可以的。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我现在关闭了该主题、但如果您需要更多支持、请随时重新打开。

    此致、

    Roberto