This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740中 R102的用途是什么

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909666/pmp8740-what-is-the-purpose-of-r102-in-pmp8740

器件型号:PMP8740

尊敬的 TI 专家:

PMP8740原理图的电阻器 R102 (27.4K)电流环路的用途是什么? 是要向电流感应输出 Iout 添加偏移吗?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    你是对的。 该电阻器会在电流感应输出 Iout 上增加一个较小的偏移。 我添加它的原因是、该转换器可以提供低至零的充电电流。 因此、如果微控制器在 U1B 的引脚5上设置零基准、那么该运算放大器必须比较两个真正接近于零的电压、从而使输出无法预测。 在较小偏移条件下、当转换器开始斜升输出充电电流时、它始终从零开始、输出电流干净。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    失调电压由 R102 (27.4K)和 R39 (49.9Ohm)在5V 时产生。 即9.089mV。  

    实际上、R39 (49.9欧姆)用于两个目的

    环路测量目的

    2. 电阻分压器,用于提供电流感测偏移

    我是对的吗? 或者、如果我错了、请更正我。  

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    正确答案:R39有两个用途:环路测量负载电阻器和通过 R102注入电流的负载阻抗。

    ´s 进行少量计算、就像微控制器的 CURRET 基准为零一样、小偏置"显示"误差放大器、就像实际输出电流为275.4mA 一样。 该数字来自9.089mV 失调电压、除以 u11 (165)的增益、再除以电流感应电阻器 R92 (0.2mil)。

    此致、

    Roberto