尊敬的 TI 专家:
PMP8740原理图的电阻器 R102 (27.4K)电流环路的用途是什么? 是要向电流感应输出 Iout 添加偏移吗?
此致
Aneesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aneesh:
你是对的。 该电阻器会在电流感应输出 Iout 上增加一个较小的偏移。 我添加它的原因是、该转换器可以提供低至零的充电电流。 因此、如果微控制器在 U1B 的引脚5上设置零基准、那么该运算放大器必须比较两个真正接近于零的电压、从而使输出无法预测。 在较小偏移条件下、当转换器开始斜升输出充电电流时、它始终从零开始、输出电流干净。
此致、
Roberto
尊敬的 Aneesh:
正确答案:R39有两个用途:环路测量负载电阻器和通过 R102注入电流的负载阻抗。
´s 进行少量计算、就像微控制器的 CURRET 基准为零一样、小偏置"显示"误差放大器、就像实际输出电流为275.4mA 一样。 该数字来自9.089mV 失调电压、除以 u11 (165)的增益、再除以电流感应电阻器 R92 (0.2mil)。
此致、
Roberto