This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:LMG3411:I 根据 TIDA-00915的参考原理图进行设计。 为什么总线电压(HVBUS &放大器;HVBUS_RTN)的连接没有影响? 在什么情况下、电路中将连接 HVBUS?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908146/tida-00915-lmg3411-i-designed-according-to-the-reference-schematic-of-tida-00915-why-does-the-connection-of-bus-voltage-hvbus-hvbus_rtn-have-no-effect-under-what-circumstances-will-hvbus-be-connected-in-the-circuit

器件型号:TIDA-00915

我是根据 TIDA-00915的参考原理图进行设计的。 为什么总线电压(HVBUS & HVBUS_RTN)的连接无效? 在什么情况下、电路中将连接 HVBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的用户608687:

    首先,我很抱歉现在才回来。

    更糟糕的是、我不确定我是否正确理解您的问题。 如果它可能未将 GaN FET 的漏极连接到 DC-Link+并且仍然正确驱动电机、则其读数类似。 这当然是不可能的。 您可能会对该 FET 应用特定的测试、或者导通时间极短。

    它是您正在试验的一个功率级还是全部六个功率级?

    我期待收到更多详细信息。 希望我能为您提供真正的帮助。

    此致、

    Michael