请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00915 我是根据 TIDA-00915的参考原理图进行设计的。 为什么总线电压(HVBUS & HVBUS_RTN)的连接无效? 在什么情况下、电路中将连接 HVBUS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是根据 TIDA-00915的参考原理图进行设计的。 为什么总线电压(HVBUS & HVBUS_RTN)的连接无效? 在什么情况下、电路中将连接 HVBUS?
尊敬 的用户608687:
首先,我很抱歉现在才回来。
更糟糕的是、我不确定我是否正确理解您的问题。 如果它可能未将 GaN FET 的漏极连接到 DC-Link+并且仍然正确驱动电机、则其读数类似。 这当然是不可能的。 您可能会对该 FET 应用特定的测试、或者导通时间极短。
它是您正在试验的一个功率级还是全部六个功率级?
我期待收到更多详细信息。 希望我能为您提供真正的帮助。
此致、
Michael