请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62802 主题中讨论的其他器件:TPS62808
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试使用2.8V 的输出电压来仿真该器件。 但是、Webench 似乎只允许高达2.2V 的输出电压。 我还尝试了0.6A TPS62808。 数据表允许选择高达3.3V 的输出。
对此问题是否有任何指导?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.