This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62802:输出电压高于2.2V 时 Webench 故障

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/906797/webench-tools-tps62802-webench-fails-with-output-voltages-above-2-2v

器件型号:TPS62802
主题中讨论的其他器件:TPS62808

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试使用2.8V 的输出电压来仿真该器件。 但是、Webench 似乎只允许高达2.2V 的输出电压。 我还尝试了0.6A TPS62808。 数据表允许选择高达3.3V 的输出。

对此问题是否有任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 请您分享您的 Webench 设计吗? 请按照以下步骤操作。

    1.创建 Webench 设计并单击"Export"选项卡。 在其下方查找共享图标。 单击它。

    2.从“公共链接”选项卡中单击“获取链接”。

    3.与我们共享生成的链接。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umayal、

    感谢您的快速响应、本设计的链接如下所示:

    如果您尝试将输出电压调节到高于2.2V、则会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉耽误你的答复。 感谢您分享设计。

    此器件的最大占空比限制为100%。 在上述条件下、达到最大占空比。 WEBENCH 上的占空比是根据高侧和低侧 MOSFET 的电感器 DCR 和 Rdson 上的压降计算得出的。 请减小 Vout 或增大输入电压。

     

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    非常感谢。