This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01418:TIDA-01418的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908186/tida-01418-question-for-tida-01418

器件型号:TIDA-01418

大家好、

客户参考 了适用于 HVAC 压缩机的 TIDA-01418汽车高电压、高功率电机驱动器参考设计。  TI 在此参考设计中构建了完整的保护电路。 他想 知道这三个保护部件是如何实施的?

1、过载、欠载。

2.电机失相、相位失衡、失速

3.失去通信

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    您列出的故障必须在软件中处理。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    客户想问如何通过软件实现这一目标?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    对于每个故障、客户需要决定故障检测方法以及故障发生时所需的行为。

    例如、考虑通信丢失错误。 检测错误的一种方法可能是:HVAC 压缩机模块软件将通信消息发送到主模块、如果压缩机模块没有响应、则压缩机模块可以得出结论、即通信中断。 检测到错误后、压缩机模块的预期行为由客户决定。 一个示例行为是在通信中断的情况下关闭压缩机。

    在客户决定检测方法和所需行为后、客户必须在软件中实施、同时考虑到时序要求、吞吐量要求和客户可能使用的任何操作系统。

    需要对其他故障进行类似的确定。

    Arun