请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01418 大家好、
客户参考 了适用于 HVAC 压缩机的 TIDA-01418汽车高电压、高功率电机驱动器参考设计。 TI 在此参考设计中构建了完整的保护电路。 他想 知道这三个保护部件是如何实施的?
1、过载、欠载。
2.电机失相、相位失衡、失速
3.失去通信
谢谢、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户参考 了适用于 HVAC 压缩机的 TIDA-01418汽车高电压、高功率电机驱动器参考设计。 TI 在此参考设计中构建了完整的保护电路。 他想 知道这三个保护部件是如何实施的?
1、过载、欠载。
2.电机失相、相位失衡、失速
3.失去通信
谢谢、
安妮
Annie、
对于每个故障、客户需要决定故障检测方法以及故障发生时所需的行为。
例如、考虑通信丢失错误。 检测错误的一种方法可能是:HVAC 压缩机模块软件将通信消息发送到主模块、如果压缩机模块没有响应、则压缩机模块可以得出结论、即通信中断。 检测到错误后、压缩机模块的预期行为由客户决定。 一个示例行为是在通信中断的情况下关闭压缩机。
在客户决定检测方法和所需行为后、客户必须在软件中实施、同时考虑到时序要求、吞吐量要求和客户可能使用的任何操作系统。
需要对其他故障进行类似的确定。
Arun