This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ34002:PSpice 未定义参数

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903860/webench-tools-lmz34002-pspice-undefined-parameter

器件型号:LMZ34002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

来自 线程、我在尝试仿真模型时收到有关未定义参数的相同错误。 能否提供有关如何正确添加参数的更多信息? 我不熟悉语法。

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    请在下面找到用于添加参数的 PSPICE 语法的快照。

    请注意、我们只能编辑未加密的模型。 对于此器件、未加密模型(库文件)可在产品文件夹中找到。 您可以从下面下载相同的内容

    此文件需要附加到分层模型(如上图所示)。 以下是在 PSPICE 中附加模型库文件所需执行的步骤。

    1.通过选择文件并从键盘中按"删除"键删除现有的模型库文件。

    2.添加新的库文件(在本例中为未加密的文件)

    3.浏览文件并选择"PSpiceLibrary"作为文件类型。  

    4. 文件将附加在 PSpice 资源下。 通过选择此文件并使用(Ctrl + X)快捷方式剪切此文件、然后使用(Ctrl + V)快捷方式将其粘贴到"模型库"下

    最后、未加密的模型库会附加、如下图所示。  

    您现在应该能够运行仿真。 如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish