This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4259:UCC28070动态负载行为

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903152/pmp4259-ucc28070-dynamic-load-behavior

器件型号:PMP4259

您好!

我想知道 UCC28070的0%至100%之间动态负载变化的输出电压调节情况吗? 它是否具有与突发模式类似的特性、这种模式不能被视为电压调节! 轻负载(无)时可降低 EMI 和效率性能、但我的优先事项是动态负载下的电压调节。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    UCC28070是 PFC 器件;PFC 的环路带宽需要低于
    2倍交流频率、因此 FCO 通常约为80Hz。 这意味着动态性能差。
    但 PFC 通常是两级解决方案的一部分、随后是隔离式直流/直流解决方案。
    因此、中间大容量电容器通过下降来提供所需的能量
    在负载瞬态情况下、400V 低至350V。

    如果您通常需要升压拓扑之外的动态性能、请注意这一点
    当开关打开时、能量传输到输出。 因此、在 CCM 环路中、将限制 bw
    由 RHPZ 提供、RHPZ 是磁化电感、占空比和负载电阻的函数。 有待改进
    动态特性您可以降低电感、最好转换为 DCM -但峰值电流
    并且您必须检查绕组和磁芯损耗下的交流应力。
    如果可能实现 DCM、则仅误差放大器(GBW 和 AOL)和奈奎斯特的性能
    标准(fsw)将是您的限制。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:

    感谢您的快速响应。

    实际上、80Hz FCO 似乎足以满足我们的应用需求。 我感兴趣的是 UCC28070或 PMP4259设计在空载条件下的行为、它是否仍会在没有电流流流过负载时调节输出电压(400V)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suheyl、

    是的、电源将在无负载的情况下保持400V 输出。

    谢谢、

    Robert