器件型号:PMP4259
您好!
我想知道 UCC28070的0%至100%之间动态负载变化的输出电压调节情况吗? 它是否具有与突发模式类似的特性、这种模式不能被视为电压调节! 轻负载(无)时可降低 EMI 和效率性能、但我的优先事项是动态负载下的电压调节。 感谢你能抽出时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4259
您好!
我想知道 UCC28070的0%至100%之间动态负载变化的输出电压调节情况吗? 它是否具有与突发模式类似的特性、这种模式不能被视为电压调节! 轻负载(无)时可降低 EMI 和效率性能、但我的优先事项是动态负载下的电压调节。 感谢你能抽出时间。
尊敬的先生:
UCC28070是 PFC 器件;PFC 的环路带宽需要低于
2倍交流频率、因此 FCO 通常约为80Hz。 这意味着动态性能差。
但 PFC 通常是两级解决方案的一部分、随后是隔离式直流/直流解决方案。
因此、中间大容量电容器通过下降来提供所需的能量
在负载瞬态情况下、400V 低至350V。
如果您通常需要升压拓扑之外的动态性能、请注意这一点
当开关打开时、能量传输到输出。 因此、在 CCM 环路中、将限制 bw
由 RHPZ 提供、RHPZ 是磁化电感、占空比和负载电阻的函数。 有待改进
动态特性您可以降低电感、最好转换为 DCM -但峰值电流
并且您必须检查绕组和磁芯损耗下的交流应力。
如果可能实现 DCM、则仅误差放大器(GBW 和 AOL)和奈奎斯特的性能
标准(fsw)将是您的限制。
此致、Bernd